株式債券情報

株式情報

株式のご案内

証券コード

6268

事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎年6月

基準日

定時株主総会・期末配当  3月31日
中間配当         9月30日

単元株式数

100株

公告方法

当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
http://www.nabtesco.com/

上場証券取引所

東京証券取引所 市場第一部

株式の名義書換

株主名簿管理人(特別口座管理機関)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
 
郵便物送付先
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話:0120-782-031(フリーダイヤル)
取次事務は、三井住友信託銀行の全国各支店で行なっております。

株主優待制度

実施しておりません
※株式諸手続きに関するお問い合せは、株主さまの口座のある証券会社にお問い合せください。
 なお証券会社の口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である
 三井住友信託銀行にお問い合わせください。

株式の状況(2011年9月30日現在)

 

発行済株式の総数     127,212,607株
株主数          12,931名
大株主の状況

株主名

持株数(千株) 議決権比率
株式会社神戸製鋼所

15,100

11.89%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

6,990

5.50%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

6,235

4.91%

東海旅客鉄道株式会社

5,171

4.07%

JP MORGAN CHASE BANK 380055

5,057

3.98%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

4,489

3.53%

帝人株式会社

4,469

3.52%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(退職給付信託口・株式会社神戸製鋼所口)

4,011

3.16%

TAIYO FUND, L. P.

3,665

2.89%

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST, LONDON-CLIENTS ACCOUNT

3,649

2.87%

所有者別 株式数比率所有者別 株式数比率

所有者別 株主数所有者別 株主数

  • 事業紹介
  • ナブテスコって、ナンデスコ?
  • 動画CM配信中!
  • キャラクターサイト
  • ナブテスコのNo.1
  • こんなところにナブテスコ
  • ナブテスコからのメッセージ